This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:电感式感应

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591621/ldc1612evm-inductive-sensing

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

您好!
我有 LDC 1612用于感应传感。
我将使用 NI USB 8452和 LV 2015创建 I2C 通信。
如何与 LDC 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Revathi、
    我不熟悉 NI USB 8452、但 LDC1612EVM 附带一个 MSP430F5528、该 MSP430F5528经过预编程、可与连接到 PC 并运行感应解决方案 GUI 的标准 microUSB 电缆配合使用: www.ti.com/.../snoc028
    您可以使用 GUI 评估器件、修改设置以及记录和流式传输数据。
    此致、
    Luke