This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241-CDK-EVM 不工作。 芯片组指示灯未亮起。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587780/opt8241-cdk-evm-opt8241-cdk-evm-not-working-the-chipset-led-is-not-on

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

当我使用 USB 电缆连接电路板时、照明板状态 LED 为红色。 但是 当我给电路板通电时,主 LED 为绿色,芯片组 LED 不亮。 如何解决问题?

谢谢

Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ellie、

    您是否还连接了5V 壁式电源? OPT8241-CDK-EVM 不是单独由 USB 供电。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    是的、我连接了5V 墙壁电源。 芯片组指示灯未亮起。

    此致、
    Ellie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有芯片组 LED 指示器表示3.3V 的损耗、这是为系统供电的主要电压轨。 检查 C43的高侧以查看此处存在3.3V 电压。 否则、PMIC 损坏。 还要检查磁珠 B3和 D2 LED 的焊点。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C43上的3.3V 正常。 B3和 D2的焊点均正常。 但芯片组 LED 仍然不亮。 我们尝试对 D2 LED 施加一定的压力、芯片组 LED 会闪烁或有时亮起。 然后、我们尝试在电路板的侧面施加一定的压力、芯片组 LED 也可以亮起或闪烁。 但是,当没有压力打开时,芯片组指示灯就不亮了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自我们购买电路板以来已经过了大约两个月。 我们能否尽快申请 RMA?

    谢谢、
    Ellie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请通过 bhurtault@ti.com 联系 Bernard 以了解 RMA 程序。 如果存在芯片组电压、但 LED 未亮起(除非按下)、则看起来您有冷焊点、否则 LED 是坏的。 但是、如果存在3V3、它不能解释您的电路板为什么不工作。 电路板是否开箱即用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、电路板开箱即用。 我将申请 RMA。

    谢谢、
    Ellie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到退回的电路板以进行 RMA? 我在内部通信中看到电路板已经过维修并提供给 Bernard。