This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:OP-8241-CDK-EVM 相位噪声

Guru**** 2613165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591191/opt8241-opt-8241-cdk-evm-phase-noise

器件型号:OPT8241

您好、客户使用 OPT-8241-CDK-EVM。 该相位具有很大的噪声(请参阅附件) 、并且不像指南中所示那样具有高质量。 可以做些什么?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、HS WG

    我也会在一些 times.it‘s 随机事件中出现这种现象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS WG-FAE、

    从振幅图和阈值控制滑块中、看起来根本没有太多照明。 这将导致显著的噪声。
    尝试提高照明功率和/或集成占空比。

    Larry