This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221:如何在调制曝光之间生成直流(非调制)照明脉冲

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591861/opt9221-how-can-i-generate-a-dc-non-modulated-illumination-pulse-between-modulated-exposures

器件型号:OPT9221
主题中讨论的其他器件:OPT8241

你好、

我们的产品结合了 opt8241和多个 CMOS 全局快门传感器。  照明对两者都是通用的。  如何控制调制差分对以在 opt8241曝光之间打开照明器而不进行调制?  我们使用集总死区时间、因此理想情况下、这可能会在死区时间发生。  到目前为止、我已经找到了调制保持功能、但这似乎只在 ToF 曝光期间工作。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要一些外部逻辑来实现这一点。 尝试 ILLUM_EN 引脚、该引脚在曝光时间外关闭。