This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:LDC0851

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590997/ldc0851-ldc0851

器件型号:LDC0851

尊敬的 Luck:

我们的目标是5mm 感应。

我们设计了线圈连接15mm 外径,使线圈填充比>0.3

我们在4层 PCB 上制造线圈、使中间层和中间层之间的厚度保持在35mil。

请告诉我们如何选择感应电容器、以使电路针对5mm 接近感应进行调优。

我们是否应该选择电容器以获得12MHz 的工作频率、从而使其处于3Mz 至19Mhz 工作频带的中间?

e2e.ti.com/.../-COIL150.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、
    对于 LDC0851、标称基准频率(fref)等于感应频率(fsense)、因此无论标称频率选择如何、以百分比(fsense / fref)表示的相对频率漂移都是相同的。 因此、对于一阶、频率选择的确切值不是决定因素。 话虽如此、有些因素会影响相同标称频率下实现的频率偏移量、这与涡流原理、趋肤深度和目标金属的材料属性有关。 通常,您可以使用大于10MHz 的传感器频率来最大限度地提高材料的响应。 有关目标材料属性如何影响电感式传感器响应的更多信息、请参阅:LDC 目标设计应用手册: www.ti.com/.../snoa957
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luck:

    预测的电感 Lsence & LREF (含从工作台提取的线圈参数)与 LCR 表在线圈上进行的电感测量不匹配。如何计算工作频率?

    我们是否应将感应 电容值 保持在300pF 到2nF 之间并检查示波器上 Lsense 和接地之间的 Fsense?

    在大多数情况下、当我们尝试插入示波器探头时、LDC0851板上的输出 LED 会亮起。在这种情况下、将测量正确的频率??

    此致

    Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、
    这是预期行为。 示波器探头可能具有大约8pF-12pF 的电容、这会改变传感器的振荡频率。 如果在连接示波器探针时输出状态发生变化、则意味着添加的电容足以改变通道之间的频率关系(fsense / fref)。 您测量的频率应接近标称振荡频率、但您可以通过将一个电阻器与示波器探针串联来最大限度地减小这种影响。 1kΩ 通常就足够了。
    请注意、也可以使用 LDC0851数据表第19页给出的公式来近似计算传感器频率。 另请参阅传感器设计领域的图8和9。
    此致、
    Luke