This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-C2000 EVM 和 TDC1000-TDC7200 EVM 之间的主要区别

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-C2000EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591522/tdc1000-tdc7200evm-main-differences-between-tdc1000-c2000-evm-and-tdc1000-tdc7200-evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

从文档中我无法很好地理解这两个 TDC1000 EVM 之间的主要区别。

我唯一能找到的东西是:
--------------------------------------------------

TDC1000-C2000 EVM (http://www.ti.com/tool/TDC1000-C2000EVM) 的 VDD 为4.65V

而 TDC1000-TDC7200EVM (http://www.ti.com/tool/tdc1000-tdc7200evm)的 VDD 为3.7V
--------------------------------------------------

请您重点介绍其他一些要点吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两个 EVM 之间的最大差异是测量飞行时间的方式。 在这两种情况下、TDC1000模拟前端都用于生成启动和停止信号、并测量两者之间的时间以确定 ToF。 TDC7200器件采用 TDC1000-TDC7200EVM 来测量时间、而在 TDC1000-C2000EVM 上、C2000则测量时间。

    EVM 和 GUI 之间的通信通过 TDC1000-C2000EVM 上的 C2000完成、而 TDC1000-TDC7200EVM 具有用于通信的 MSP430微控制器。

    TDC7200可提供比 C2000更高的时间测量精度、但除此之外、两个 EVM 具有非常相似的功能。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Scott 的及时回复。
    我对这些 EVM 的唯一兴趣是驱动超声波发送器、接收器将连接到 AFE1512EVM。
    所以、除了 VDD 的差异之外、我选择哪一个也无关紧要、这是对的吗?