This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:检查外部或内部时钟运行

Guru**** 2613775 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591427/afe4405-check-external-or-internal-clock-operation

器件型号:AFE4405

你好

是否有任何方法来检查 AFE4405是否在外部时钟模式下工作、是否在使用外部时钟时没有问题、是否没有在内部时钟时工作?
是否可以认为寄存器23h 中的位[9] OSC_ENABLE = 0没有问题?
当 OSC_ENABL = 0且没有外部时钟时、它是否会使用内部时钟自动运行?

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuij、

    当0x23<9>=1时、AFE4405将运行在内部振荡器模式。 如果该位为0、则表示 AFE 需要外部时钟。
    要查找 AFE 的工作模式、您可以读取0x23<9>。
    否、当 OSC_ENABLE (0x23<9>)= 0且未提供外部时钟时、AFE 不会切换到内部时钟模式。 您可以开始并设置 OSC_ENABLE 位、以将 AFE 置于内部时钟模式。

    此致、
    Prabin