This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:角度位置感应仿真

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588547/ldc1312-simulation-for-angular-position-sensing

器件型号:LDC1312
主题中讨论的其他器件:LDC1314

大家好、

我认为、如果  应用 是接近传感、WEBENCH (电感式传感)会很有用。



是否有适用于以下角度位置感应的仿真工具或设计指南?



我知道有适合该应用的参考设计、但想知道以上内容。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidu953/tidu953.pdf

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    此时、我们没有横向目标移动仿真工具。 这比轴向感应困难得多、因为目标剖面可能会有很大不同。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的支持。
    我知道 该解决方案没有仿真工具。

    除以下参考设计外、是否有任何设计指南?
    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidu953/tidu953.pdf

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    您拥有的链接是用于基于 LDC1314的旋转传感器的最详细和相关的材料。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。

    我获得 了客户考虑使用 LDC1312 进行角度位置感应的系统结构。
    我想离线发送它并征求您的意见。

    请将电子邮件发送至以下地址吗?
    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    感谢您的支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    我收到了您的团队在以下主题中发送的电子邮件。
    https://e2e.ti.com/support/sensor/inductive-sensing/f/938/p/591003/2172484#2172484
    因此、请忽略此要求。
    感谢您的合作。

    此致、
    雅丽塔