请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
尊敬的 ToF 专家:
使用 OPT8241 ToF EVM 套件时遇到问题。
如下图所示、我的 PC 无法与 Voxel 查看器配合使用。
仅显示持续错误日志。 其他一些 PC 运行良好...
您是否会告诉我如何解决此问题? 我必须向客户演示 ToF。
因此、需要您的帮助。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
尊敬的 ToF 专家:
使用 OPT8241 ToF EVM 套件时遇到问题。
如下图所示、我的 PC 无法与 Voxel 查看器配合使用。
仅显示持续错误日志。 其他一些 PC 运行良好...
您是否会告诉我如何解决此问题? 我必须向客户演示 ToF。
因此、需要您的帮助。谢谢。
您好!
此问题已脱机解决。 对于某些计算机(至少是 Dell Latitude E7270)、我们需要将此修补程序添加到 VoxelSDK
https://github.com/3dtof/voxelsdk/commit/80e03b602bfc468b3c5c2c9dbf559908275822da
此外、对于一些速度更慢的 USB 主机、可能需要将 op_clk_freq 设置为1 (12MHz)或更低。
该补丁不包含在 VoxelViewer 0.9.6中、但将在 VoxelViewer 的下一个版本中。
- Anand