This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:热响应时间

Guru**** 2612365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468, TMP103, LMT70, LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590930/tmp468-thermal-response-time

器件型号:TMP468
主题中讨论的其他器件: TMP103LMT70LMT01

您好!

在静止空气条件下的局部温度下、TMP468的热响应时间是多少?

TI 的本地温度传感器响应速度最快、这是什么?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    遗憾的是、我们在静止空气中没有 TMP468的热时间常数。 我们只有油中的响应、如数据表中所示(Tau < 1sec)。
    热响应将降至热质量。 质量越小、响应就越快。 通常、芯片级封装比其他封装小。 我建议查看 TMP103、LMT70和 LMT01。 您正在寻找什么时间常数、它用于什么应用?

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    感谢你的答复。
    我知道 LMT70响应时间(63%)为73秒 我们的客户要求温度传感器的响应速度更快、小于30秒。 我建议使用具有精密 ADC 的热电偶、但是、我的建议被驳回、因为它很昂贵。
    它们将单独校准产品、因此精度无关紧要。
    请告诉我响应速度最快的温度传感器。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我需要与团队再次核实 LMT70时间常数(对于该封装来说似乎很长)。

    静止空气时间常数:

    LMT01 (DFN)~10秒

    LMT8x 系列(SC70)~10秒

    我没有 TMP103的空气数据、但我相信它比 LMT01或 LMT8x 快得多、因为它的封装要小得多 。但是、

    这将取决于您是要测量电路板温度还是环境温度。  如果您要测量电路板、TMP103是一个不错的选择、因为它的数字零校准是保证精度所必需的。  如果您要测量空气、则需要使用 PCB 切口将器件与电路板进行热隔离。  

    PCB 可能会影响热质量并降低器件的响应速度、因此布局至关重要。

    总结:

    对于环境测量、我建议使用通孔 LMT01 (LPG)。 这具有20秒的热时间常数。

    对于电路板测量、我建议使用 TMP103 (DSBGA)。  我相信这是我们拥有的最快的 SMD 器件之一。

    如果可以、使用数字、您不必校准有保证的规格。 如果您必须使用模拟、我建议将 LMT70用于 SMD。

    开尔文