请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM92 我计划使用 LM92来测量膝部支架中的皮肤温度。 我的项目的目标是测量手术后的温度变化。 我发现手术后的温度在0°C 和4°C 之间上升 我的问题是、最大+-0.33°C 的精度对于每个传感器而言是固定值、还是每次测量温度时该值都会变化?
为了澄清、如果我每秒测量一次、我的值是否会一直比实际温度高+0.20°C、或者第二个的值是+0.20°C、第二个的值是-0.15°C ... 在最后一种情况下、两次测量之间的差异为0.35°C、如果仅在0°C 和4°C 之间上升、则非常高
此致、
Pieter