This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:LMT70 ADC 计算

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590674/lmt70-lmt70-adc-calculation

器件型号:LMT70

我使用 LMT70测量皮肤温度、我不使用 MSP430的集成 ADC。我尝试连接 Kinetis 系列。我看到了用于计算珍珠的公式、如一阶。我无法理解代码要使用什么。您能给我提供这个公式吗 将我的模拟输入转换为 k53控制器的数字输出。提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanimozhi、

    如果不确定我是否正确理解您...
    可以在数据表(第12-13页)中找到确定应用方程的步骤。
    一阶方程将采用 TM = m×VTAO + b 形式、其中 VTAO 是 ADC 电压读数。
    我们不支持 Kinetis、但我相信您可以在线找到 Kinetis ADC 转换的示例代码。

    开尔文