This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:在 TJ 最大值范围内运行

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590624/lmt87-q1-operation-over-tj-max

器件型号:LMT87-Q1

您好、香榭丽舍

关于 LMT8x-Q1器件、我的客户提出以下问题。

 

  • LMT8x-Q1测量范围和 Tj-max 相同。 LMT8x-Q1输入150°C 的环境温度是否正常?

  • 如果 LMT8x-Q1器件在160C 环境温度下暴露、会发生哪种故障?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo、

    LMT8x-Q1的额定工作温度为150C、LMT8x-Q1的静态电流非常低(可忽略不计的自发热)、因此它应在150C 环境温度下工作。

    在160C 时、我们可以预期随着时间的推移会出现可靠性和性能问题、但我们无法在规格之外做出保证。

    开尔文