This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:线圈设计

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590222/ldc1101-coil-design

器件型号:LDC1101

您好、先生、

我想使用此 LDC1101设计一款产品、并希望检测尺寸为10mm x 25mm、距离为20mm 的金属条。 如果 我的线圈尺寸限制为20mm x 40mm、您是否能够提供线圈设计建议。 在什么频率下、为了使其表现良好、它应该是谐振? 是否需要任何软件设置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Law Swee、

    我认为您无法通过该配置获得可靠的结果。

    根据传感器的最大可能尺寸为20mm X 40mm、如果目标距离传感器20mm、您将看到 RP 或 L 发生非常小的变化。 如果要继续、我建议使用厚度为0.2mm 的铜或铝目标。 使用>5MHz 或更高的工作频率。 对于较大的传感器面积、建议使用单层传感器螺旋绕电感器。

    对于稳健的系统、我建议增大传感器和目标的尺寸、和/或使目标更接近传感器、这大于电感式传感器短侧尺寸的40%。

    此致、

    Christo