This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDCTOUCHCOMCOILEVM:图形说明

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDCTOUCHCOMCOILEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589419/ldctouchcomcoilevm-explanation-of-graphs

器件型号:LDCTOUCHCOMCOILEVM

你(们)好

我在用户指南中有有关 LDCTOUCHCOMCOILEVM 的问题。

1。  

从图中可以看到"具有 AI 目标的传感器"。

这意味着什么?  AI 目标是什么?

2.

如何使用用户指南中所示的线圈图形获取线圈的电感?

如果可能、请向我展示示例。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,纳娜。

    1) 1)我们通常使用趋肤深度大于5的铝目标、因为铝是非常有效的目标材料。 其他导体或厚度将具有不同的响应。 如 需更多信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../snoa957.pdf。

    2) 2)我将研究这一点。 同时,您可以使用 LDC 工具计算器电子表格( www.ti.com/.../slyc137 )估算所提供设计的电感。

    此致、
    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Na-Na。

    传感器的电感为:

    传感器 µH 空间电感(μ H) 金属目标相互作用电感(µH)
      @1MHz @1MHz、具有 AL 目标
    A 8.08 2.77
    B 4.21. 2.16.
    C 2.92 1.58.
    D 4.51. 2.25.
    e 3.87 1.55.

    此致、

    Christo