请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5812EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5818EVM、 AFE5818
您好!
我按照 AFE5818EVM 用户手册中的说明操作、并设法将 afe5818固件下载到 TSW1400。 然后、将自动打开 HMC-DAQ GUI。 如用户手册中所述、我必须单击"Initialize Device"按钮来初始化器件。 但是出现错误:“哎呀!! 找不到文件。 文件名为空"。 我不知道这些错误是什么。
有什么想法吗?
供参考:与用户手册中一样、还应该有一个"DUT RESET "按钮、但在我的 AFE5818 EVM GUI 中、该按钮不可用。
谢谢