器件型号:OPT8241-CDK-EVM
- OPT8241-CDK-EVM 固件使用激光固件。 是否有使用 IR LED 的固件应用于 OPT8241-CDK-EVM 套件?
-如果您有适用于 OPT8241-CDK-EVM 套件的 LED 的固件,您可以将其发送给我吗
还请求源代码。 并回答
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
- OPT8241-CDK-EVM 固件使用激光固件。 是否有使用 IR LED 的固件应用于 OPT8241-CDK-EVM 套件?
-如果您有适用于 OPT8241-CDK-EVM 套件的 LED 的固件,您可以将其发送给我吗
还请求源代码。 并回答
谢谢
您好 Larry
感谢您的回答。
>>这很可能是由帧丢失引起的。 参数读取/写入通过 USB 控制端点完成、而数据通过批量端点完成。
Larry 建议,框架可能会掉落。 我知道这个部分。
然后、帧没有问题且图像停止的现象是什么?
此外、我没有更改参数值、但我停止了图像。 原因是什么?
>>积分占空比是"pix_cnt_max"的百分比、并由进行限制
此外、 为了满足 OPT8241-CDK-EVM 上的1类激光安全 FX2固件 的要求、特意限制了集成占空比。
- 我使用 LED 而不使用激光。 此外、LED 使用金属 PCB 散热、因为存在热量问题
因此、我会询问有关集成占空比的问题。
如果您查看估算器_工具_用户指南数据表、则集成占空比最大值为100
例如、"System Specifications"(系统规格)输入窗口表示您为集成占空比输入了50%或60%的值。
我已将输入限制为31%、如何调整50%-60%的值?
>>反射率不是您可以更改的东西、它是场景中对象的属性。 您可以处理低反射率目标
我 知道反射率是场景中物体的特征。 例如、其他摄像头能够补偿由于而导致的饱和区域
强光
OPT8241-CDK-EVM 摄像头是否具有饱和校正功能? 如果没有、有哪种解决方案?
谢谢