Other Parts Discussed in Thread: TDC1000
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
大家好、
我正在尝试使用 TDC1000-TDC7200EVM 制作流量计、经过一个多月的实验后、我仍未获得任何结果。 我已经在论坛上阅读过有关此主题的内容、但尚未解决我的问题。 GUI 上的流程图为一个相当可靠的实验设置提供了混乱的值。 我有一根用螺钉固定在70度角的换能器上的钢管。 换能器的工作频率为1MHz、我知道声波会通过介质(现在为水)传输并返回到 EVM。
我已经了解到、稳定的实验设置至关重要、我认为该设置实际上应该提供一些合适的流量测量。
我正在附上一张实验装置的照片、供您发表意见。
此外、GUI 显示我需要修订版2、01、但无法找到更新固件的方法。
总之、我需要更新固件、工作设置文件、有关图形为什么会给出混乱的值而不是稳定的流图的指导以及实验设置的意见。
如果需要,可以提供任何帮助,并提供有关当前设置等的更多信息。