This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:根据数据表、VP 和放大器之间的最小电压;VN 应为2V 才能正常工作、但根据我们的观察、VN 的工作电压低于2V、最高为1.6V。 (请参阅数据表第1页)。

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589409/lmt01-as-per-datasheet-minimum-voltage-between-vp-vn-should-be-2v-for-functioning-but-as-per-our-observation-it-works-below-2v-upto-1-6v-ref-datasheet-page-1

器件型号:LMT01

根据数据表、VP 和 VN 之间的最小电压应为2V 才能正常工作、但根据我们的观察、它的工作电压低于2V、最高为1.6V。 (请参阅数据表第1页)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajendra、

      对于小于2.15V 的浮动电源、我们无法确保在整个温度范围内正常运行/性能。   详情见第20页。    

    开尔文