This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:什么是 COVIDIEN#39;s Nellcor DS100A 探头的正确寄存器设置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589485/afe4490-what-is-correct-register-setting-for-covidien-s-nellcor-ds100a-probe

器件型号:AFE4490

我开发脉搏血氧计来测量 SpO2值。 我使用了 AFE4490和封闭式脉动式血氧计电缆(AFE4490SPO2EVM)。

我购买了 Covidien 的 Nellcor DS100A 脉动式血氧计电缆、因为它位于 AFE4490和 AFE4490SPO2EVM 的数据表中。

然后我应用了 DS100A 探针、但它显示的图形不正确。

我认为该探针需要不同的电流或电压设置。

那么、我是否可以为 Covidien 的 Nellcor DS100A 探头获取寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有基于探针的寄存器设置。
    根据特定探头收到的数据样本、您可以调整给定探头的某些设置。
    您能否共享使用 DS100A 探针接收的数据以及使用 EVM 电缆接收的数据?

    此致、
    Prabin