This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:AFE4403EVM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588884/afe4403evm-afe4403evm

器件型号:AFE4403EVM

您好!

我的 AFE4403EVM 评估模块未连接到我的笔记本电脑。 GUI 软件和驱动程序已安装、看起来工作正常。 评估板通电、LED 正常工作。 但是、在启动 GUI 时、会出现一条错误消息、指出它无法连接到模块。

在安装 GUI 软件期间、未安装 NI VISA 组件、因为我的笔记本电脑上已安装了较新的版本(因为我的笔记本电脑上安装了 NI LabVIEW 的最新版本)。

您是否有任何建议可以让评估模块正常工作?

非常感谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    您能否提供设备管理器的快照、特别是 COM 端口?
    笔记本电脑的操作系统是什么? 是 Win10吗?
    您的机器上安装了哪个版本的 LabVIEW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    非常感谢您的留言。

    操作系统是 Windows 10、我的笔记本电脑上安装了 LabVIEW 2015。 安装的 VISA 版本为5.6。

    当我连接评估板时、分配的 COM 端口为 COM30。 该器件显示为"USB 串行器件"-请参阅所附的图像。 当我尝试使用评估板随附的驱动程序更新驱动程序时、会出现一条消息、说明已安装了最佳驱动程序软件-请参阅第二张图像。

    非常感谢您的友好帮助。

    祝你一切顺利

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    请按照以下链接中概述的步骤、让 AFE4403EVM 在 Win10机器上工作。
    e2e.ti.com/.../1948383
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    非常感谢您的消息和安装说明。 这很好。 该模块现在已启动并运行。

    感谢你的善意帮助。

    祝你一切顺利

    Peter