请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
我正在开发一种产品、用于感应高度高达约72英寸的容器中的液体液位。 我刚刚购买了 TDC1000 TDC7200EVM。 我已启动并运行 GUI、它似乎可以很好地连接和控制 EVM。 但是、我似乎根本 无法识别距离的差异。 ToF 似乎始终显示大约32000ns 的数字、SD 为0.2ns。 我尝试通过空气和水进行传感、但直到几英寸才成功。 是否有建议的 TDC1000或 TDC7200设置会导致我读取距离? 我看到的是 START 和 STOP 脉冲、但当我将目标从传感器上移开时、差异是固定的。 复合波形看起来也固定在大约32000ns。 有人能给我一点指导吗? TDC1000 TDC7200EVM 是否是用于处理72英寸项目的合适芯片组?
谢谢