This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频率范围为5MHz 的超声波传感器

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589037/ultra-sonic-sensor-with-a-frequency-range-of-5mhz

主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200

我遇到了 用于超声波感应的 TDC1000和 TDC7200 EVM。 我正在寻找频率范围为5MHz 的超声波传感器。

任何人都能帮助您弄清这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此应用手册、了解如何为您的应用选择合适的传感器: www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    所有建议的换能器都以1MHz 的频率运行、但是这些供应商还提供具有5MHz 等其他频率的换能器。

    此致、