This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:RP 公式

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589125/ldc2114-rp-equation

器件型号:LDC2114

你(们)好

这是电感式感应原理的确认。

在电感式传感器的数据表中,我们可以看到 Rp 是用 Rp=L/(C*Rs)计算得出的。

RS 是线圈串联电阻。

我尝试使用 Rs 计算得出 Rp。

因此,I Derived Rp = Rs + L/(C*Rs)和

如果 Rs 非常小,Rp 将表示为 L/(C*Rs)。

我想知道我的计算错误吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na Na78、

    LDC 计算工具 可为您计算此值。 目录表上有一个易于访问的工具。 一般而言,Rp = L/(C*Rs)。

    此致、