This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589078/afe4404-afe4404

器件型号:AFE4404

这位是台湾生物技术公司(tBPC)总裁陈锦芳。 我们开发了世界上第一款也是唯一一款能够直接在手腕上测量心率(HR)和血氧水平(SpO2 %)的脉动式血氧计、而无需在手指上夹住传感器探针。

市场上所有当前传统的脉动式血氧计都必须要求将传感器探针夹住病人手指。 此传感器探头可能会导致手指疼痛或血栓形成、佩戴时间超过2小时。 此传感器探头将干扰患者的正常活动。 该传感器探针很容易从手指松开。

我们的 oCare 腕表脉动式血氧计 Pro 100型(oCare Pro 100)的性能已经过医院的人工临床试验的临床验证。 我们已于2017年1月21日从欧盟通知机构收到 oCare Pro 100的医疗设备 CE 标记证书。 oCare Pro 100还是首款具有医疗设备证书的智能手表。 oCare Pro 100对于慢性呼吸系统疾病(例如 COPD、OSA)患者特别有用、因为他们需要持续的脉动式血氧计监测。

我想向德州仪器分享这一荣誉、因为 oCare Pro 100的关键组件之一是 AFE4404。 另一个关键组件是我们独特的反射式 PPG 传感器(oCare 传感器 OCS 110)。 oCare 传感器采用三个 LED (G/R/IR)和一个光电二极管构建、每个 LED 芯片 均单独封装有一个卡农球形透镜、光电二极管由一个带有 DOE (微结构)表面的封装层覆盖。 我们的 oCare 传感器也是世界上首款也是唯一一款反射式 PPG 传感器、实际上用于在手腕设备中测量手腕上的 HR 和 SpO2。  

我在 2016年8月11日的 IEEE Xplore 上看到了一篇题为"可穿戴设备和患者监护的数据采集"的论文,作者:Ajit Sharma,Praveen Aroul, Tarkesh Pande、Amy Schnoor 和 Karthik Soundarapandian。  请通过 JC.Chen@tbpchc.com 与我联系。  

此致、  

陈锦芳博士、总裁

台湾生物光电公司

电子邮件: jc.chen@tbpchc.com

办公室:+886-3-667-0888 x 201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    感谢您分享有关您使用 AFE4404的产品的信息。
    根据您的请求、我们将通过电子邮件与您联系。