This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT8x:推荐使用哪种类型的 ADC?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589176/lmt8x-what-kinds-of-adc-is-recommended

主题中讨论的其他器件:LMT87LMT70

你(们)好

我对 LMT8x 有疑问。

-当 ADC 的输入范围高达3.3V 时、建议使用哪种 LMT8x 系列? 为什么?

-一般来说、ADC 的分辨率对于 LMT8x 系列来说足够了多少?

此致、

北井高桥

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    这实际上取决于您感兴趣的工作温度范围、因为 LMT8x 器件之间存在增益权衡。

    在相同的电源电压下、增益越高、您可以拥有的工作温度范围就越小。  理想情况 下、您希望最大程度地扩大动态范围、以便使用目标温度范围允许的最高增益。

     数据表的第一页将告诉您 器件的输出电压范围与温度间的关系。  例如、在-50oC 时 、LMT87 器件输出 ~3.3V (另请参阅表1)。  但是、由于  余量要求、您需要为 LMT87提供至少3.5V 的电源、以便能够在-50oC 下运行、请参阅数据表的图2。  如果您为 LMT87提供3.3V 电源、则可测量的最低温度为~-30oC

    我建议使用12位 ADC。  我建议以 LMT70 EVM  为例。  该基准对系统精度有重大影响、因此您可能需要密切注意这一点。

    开尔文