This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:用于非导电颗粒感应的传感器配置和屏蔽

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588043/fdc2212-sensor-configuration-and-shielding-for-non-conductive-particle-sensing

器件型号:FDC2212

以下哪种配置最适合检测非导电颗粒、同时提供外部干扰屏蔽? 对于此应用、是否有比这三种配置中的任何一种更好的配置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gino、

    有源屏蔽可以保持传感器的灵敏度。 接地屏蔽更易于实现、但通常会降低灵敏度。

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主动屏蔽是否与我原始帖子中三个电路图的最后一个所示的差分配置有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gino、

    两个输入异相。 如果使用主动屏蔽、则两个传感器需要单独的屏蔽。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    请确认下图显示的差分配置的有源屏蔽正确无误。  

    谢谢

    Gino