请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA900 您好!
在文档中花费了大量时间并浏览了示例固件的源代码之后、我无法回答以下问题:
可用的最低功耗模式是什么?这些模式下消耗的平均 IDD/uA 是多少?
到目前为止、我只能找到最大 IDD (2.8ma)。
我在 PGA900.pdf 数据表中看到"请参阅 ARM_M0_User_guide.pdf 以了解 M0特定的寄存器地址"-因此我将假定这些寄存器可用吗?
那么、我可以使用标准的 WFI/WFE M0寄存器吗? 假设我可以、是否有人在这些低功耗模式下测量了 IDD 功耗?
在深入了解并购买 PGA900EV 之前、我需要回答此问题。
谢谢!