This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:角度位置感应

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC1314, LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588542/ldc2114-angular-position-sensing

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件: LDC1314LDC1312

大家好、

我的客户考虑使用 LDC2114进行角度位置感应、如下所示应用手册所示。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidu953/tidu953.pdf

他希望使用 LDC2114替代 LDC1314、因为他的应用需要空间限制和低功耗(电池供电)。

是否可以使用 LDC2114进行角度位置感应?
我认为可以通过 I2C 读取 Datan (在本例中不使用 OUTx 引脚)。

如果答案是肯定的、我想问一下 、 由于应用手册使用 LDC1312的4个通道、它是仅由1个通道还是2个通道实现的。
他希望通过一个器件(LDC2114)实现两个以上的角度位置感应。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    LDC2114不适用于设计指南中所述的角度感应应用。

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。

    > LDC2114 不适合设计指南中所述的角度感应应用。
      您能告诉我上面"设计指南"的网络链接吗?
    (它是否描述了 LDC2114不适合用于角度传感应用?)
    我想知道为什么 LDC2114不适合用作基准。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDC2114具有内部基线跟踪功能并报告输出代码中的相对变化。 这种基线跟踪可滤除计算角度所需的信息。

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢 您的支持。
    通过查看数据表中的以下句子、我理解了您的说法。

    (第39页)
    •按下按钮后读取初始 Datan 值。 请注意、基线跟踪将影响此值。
    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ldc2114.pdf

    此致、
    雅丽塔