This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000 TDC7200EVM 未连接

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588603/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm-does-not-connect

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

刚刚购买了 TDC1000 TDC7200EVM。  当我连接到 USB 端口时、根本不会发生任何情况。  使用 Windows 7 PC。  Device Manager (设备管理器)”中未显示串行设备。 有人可以在这里给我一点帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略--发现的问题。 已重新加载固件