This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1051:最大传感器接近值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1051, LDC1101, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588619/ldc1051-maximum-sensor-proximity-value

器件型号:LDC1051
主题中讨论的其他器件: LDC1101LDC0851

LDC1051的最大接近测量值是否限制在128 (7位)?  我在数据表中看到分辨率为8位、但我在应用中无法读取到大于128的值。  


谢谢、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    我需要仔细检查分辨率-我相信它有129个输出代码(即您得到输出代码0x80),这使它从简单的角度来说是8位。

    我建议尽可能考虑使用 LDC1101、因为它是一款从可用性和功能到器件间匹配都明显更好的器件。 价格非常接近 LDC1051、但 LDC1101甚至比 LDC1000更好。

    如果您只需要开关输出、LDC0851是一种更便宜的选择。

    此致、
    Christo