This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:电容耦合

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587926/ldc1612-capacitive-coupling

器件型号:LDC1612

您好!

我有一个应用需要测量直径为2mm 的导电目标的位移。 测量是在相对接近、约为1-2毫米且位移约为0.4mm 的情况下完成的。  

问题是目标贴附在皮肤上、我们看到一些现有线圈存在很多电容耦合。 是否有任何方法可以滤除测量产生的电容效应、例如使用两个线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sami、

    是的、有多种方法-一种是使用差分配置。 另一种方法是在 LDC 接地和目标之间创建更大的寄生电容;这样、寄生电容效应就会衰减。

    请注意、当目标小到只有2mm 时、较大的传感器会看到响应降低。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    您能评论一下我们应该瞄准的线圈的尺寸吗? 我假设线圈尺寸应与目标尺寸大致相同。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sami、

    您曾说过目标直径为2mm、最远为2mm;我建议使用更小的传感器;您可以实现直径为5mm 的2层设计、具有11匝/层和~420pF 传感器电容。

    您将需要考虑所需的分辨率和采样率。 对于小目标、您将无法构建差分感应配置。 您将能够非常准确地测量相对位置变化。 您可以增大目标的大小吗? 如果可能,我建议铜或铝靶(甚至银:)组成至少80um 厚度

    此致、

    Christo