This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:如何使用 LDC1000EVM 测量固定电感

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588201/ldc1000evm-how-to-measure-a-fixed-inductance-with-the-ldc1000evm

器件型号:LDC1000EVM

大家好、

客户正在使用 LDC1000EVM。 他会观看视频、介绍 如何更改您选择的线圈的 LDC1000EVM 默认传感器线圈。

在视频中、工程师使用阻抗分析 器测量线圈的 Rp_MAX、Rp_MIN 和谐振频率。 但现在是客户

没有互阻抗分析器。  

Q1:是否有任何其他方法来测量 线圈的 Rp_MAX、Rp_MIN 和谐振频率?

Q2:  LDC1000EVM 是否可用于 测量固定电感值? 如果可以、如何 通过 LDC1000EVM 测量固定电感值?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以为我提供一些支持吗?  客户正在等待我的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    1) 1)请参阅  、了解在不使用阻抗分析仪的情况下测量 RP 的方法。 至于传感器频率的测量、您可以使用从其中一个输入到接地的示波器。 请记住、大多数示波器会增加大约10pF 的额外电容、因此您可能需要对此进行补偿。

    2) 2)是的、您确实可以使用 LDC 测量固定电感器。 只需并联一个固定电容器、然后连接 EVM。 将电容输入 GUI。

    最后,我们还有其他更适合 LDC1000的 LDC 器件,这些器件适用于大多数传感应用-请查看中的 LDC 选择指南

    此致、

    Christo