请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 主题中讨论的其他器件: OPT9221
大家好、
我目前正在使用 Tiva C 系列 TM4C123G 板。 现在、我想将其直接连接到 OPT8241和 Tiva 板、而无需使用 OPT9221。
但是、我看到数据表也没有完全传达如何配置不同的寄存器、I2C 详细信息等
是否有人可以建议我、如何继续?
谢谢、此致、
Sanu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.