大家好、
我们有一位客户希望在其设计中使用 AMC6821来控制风扇、并有几个问题。 他们正在尝试在尽可能多的独立应用中使用此芯片。 它们使用具有 I2C 接口的16位 MCU 来连接 AMC6821、以加载各种寄存器设置(它们已检查了各种电气规格、看起来应该正常工作)。 他们将尝试在“自动温度风扇模式”下运行芯片,[FDRC1:FDRC0]=[11],以“最大快速计算控制模式”运行芯片。
在此模式下、是否需要添加远程温度传感器、或者是否可以让 IN+和 IN-引脚 N/C 保持不变?
PWM-OUT:这可以直接连接到大多数4线风扇上的 PWM 输入端(使用上拉电阻器来考虑开漏)吗? 他们希望使用 这个风扇。
感谢您的帮助、
SSF