请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5818EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5818、 TPS796、
您好!
建议在为 AVDD_1P8电源轨加电之前提供 DVDD_1P2、从而根据电源定序打开 AFE5818。
但我在 AFE5818评估板上找不到任何电源定序配置、但 AFE 仍然工作正常。
那么、在我们的原理图设计中、是否需要注意 AFE5818电源定序、或者是否可以同时为所有电压轨供电?
提前感谢
Deepak V