Other Parts Discussed in Thread: TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我尝试使用 TDC1000-7200评估板进行频率测量。 我从 Agilent 源提供了1MHz 输入 、并在 GUI 中进行了以下设置。
TDC 1000。
num_Avg:1个周期
num_RX:5停止
Receive_mode:单回波
连续触发器:ON
TDC 7200:
测量周期平均值:1个周期
停止的编号:5
我能够在示波器中观察到 COMPIN、START 和 STOP 信号。 问题是、在 ToF 平均值中存在大量偏差。 对于1MHz 输入,我得到大约400ns 的标准偏差。 请告诉我原因