This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:TDC 7200

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587701/tdc7200-tdc-7200

器件型号:TDC7200

我们正在使用磁致伸缩位置传感器测试 TDC 7200。

我们注意到 TDC 的温度系数非常高。

可以为我提供支持吗?

您是否知道 TDC 是否经过温度补偿?

谢谢

Ziliani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明温度系数的含义? 只要 TDC7200在数据表中的指定工作条件(-40C 至125C)内运行、时序就不应取决于温度。 如果您向 TDC7200提供的时钟信号随温度波动、则可能是性能降低的原因。

    此致、