Other Parts Discussed in Thread: LDC1612-Q1
我想使用 LDC 线圈 EVM 上的拉伸差分线圈 B&C 来设置 LDC1612-Q1 EVM。 我正在尝试选择一个与这些线圈一起使用的电容器值。 从以下参考指南(www.ti.com/.../snou136.pdf)的图4中可以 看出、<2MHz 时的电感为30uH。 考虑到这一点、我对 选择 LC 振荡电路的电容值有几个问题:
- 高于2MHz 时、线圈电感开始增大、我是否应该选择小于2MHz 的传感器频率以保持在线圈电感与频率曲线的线性度相当高的区域?
- 在选择更高或更低的传感器谐振频率之间有何取舍?
谢谢、
Julio Sanchez