请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101 LDC1101数据表的第9.1.8段说明了这一点
"响应时间值越高、采样率越慢、但转换分辨率越高。"
1. RP 分辨率和 RESP_TIME 之间的关系是什么?
L 分辨率和 RESP_TIME (在 RP+L 模式下)之间的关系是什么?
3.对于 RP+L、当您没有获得规格中指示的16位分辨率时
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.