Other Parts Discussed in Thread: TMP107-Q1, TMP107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP107 我们在补救站点上的内部套件中使用了一些传感器。 传感器使用5V 电源运行。 我们使用了 EVM 套件中的 TI USB 软件狗来正确读取温度。 在此之前、我们连接到套件的传感器读数良好。 现在、我们的套件指示传感器为零、运行我们的地址初始化例程也会返回零传感器。 但是、TI 软件狗读取正常。
目前、我一直在尝试与现场(传感器所在的位置)的人员进行远程故障排除。 它们没有可视化范围。
我无法在内部重复此问题(至少我有范围和工具来促进调试)
我们的地址初始化例程将地址0分配给第一个传感器,从1个传感器串到我们在现场拥有的30个传感器串,我们没有遇到任何问题。
-某些传感器是否有修订版(或硅片变化)可能导致此问题?
- TI 软件狗将为我们的第一个传感器提供地址2这一事实是否会影响我们从地址0开始重新初始化它们的能力?
- TMP107和 TMP107-Q1的功能是否相同?
此外、我们的传感器在电路板上的设置与 EVM 套件中的设置类似、然后通过中的器件封装在热收缩中。
我的解决方案已经用完了。