This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107:使用 USB 后无法初始化传感器串

Guru**** 1154110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107-Q1, TMP107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587456/tmp107-unable-to-initialize-sensor-string-after-using-usb

器件型号:TMP107

我们在补救站点上的内部套件中使用了一些传感器。 传感器使用5V 电源运行。 我们使用了 EVM 套件中的 TI USB 软件狗来正确读取温度。 在此之前、我们连接到套件的传感器读数良好。 现在、我们的套件指示传感器为零、运行我们的地址初始化例程也会返回零传感器。 但是、TI 软件狗读取正常。  

目前、我一直在尝试与现场(传感器所在的位置)的人员进行远程故障排除。 它们没有可视化范围。

我无法在内部重复此问题(至少我有范围和工具来促进调试)

我们的地址初始化例程将地址0分配给第一个传感器,从1个传感器串到我们在现场拥有的30个传感器串,我们没有遇到任何问题。  

-某些传感器是否有修订版(或硅片变化)可能导致此问题?

- TI 软件狗将为我们的第一个传感器提供地址2这一事实是否会影响我们从地址0开始重新初始化它们的能力?  

- TMP107和 TMP107-Q1的功能是否相同?  

此外、我们的传感器在电路板上的设置与 EVM 套件中的设置类似、然后通过中的器件封装在热收缩中。

 我的解决方案已经用完了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过执行过多的地址初始化调用、您可能已经耗尽了 EEPROM、尽管这种情况不太可能。 在最坏的情况下、TMP107 EEPROM 的额定写入周期至少为1000个。

    尚未对 TMP107进行修订。

    TMP107和 TMP107-Q1的功能相同。

    我们能否审查您的通信解决方案?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我认为错误可能是在我的固件与继电器板的通信结束时出现的。 能够绕过继电器板重新初始化我的传感器。