This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587092/hdc1080-hdc1080

器件型号:HDC1080

你(们)好  

我们有两个问题、如下所示:

HDC1080规格仅显示湿度和温度的典型精度、您是否具有 SHT21等最大精度   

2. TI 是否有 HDC1080的校准认证文档? SHT21有。 附件  

e2e.ti.com/.../CalibrationCertification_5F00_STS21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    1. 目前还没有关于最高精确度的数据,但我们将很快发布这些数据。
    2. 除了产品数据表、我们不会发布其他校准证书。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    此致、
    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmine、
    感谢您的回复、您是指 TI 在发货前尚未完成校准、也是指 TI 不仅拥有此校准证书文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:


    不可以、我们的所有器件都在发运前进行了校准、但我们不提供任何特定的校准证书文档、数据表除外、其中报告了器件经过工厂校准、并报告了 HDC 性能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。


    此致、
    Carmine