This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221寄存器设置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587335/opt9221-register-settings

主题中讨论的其他器件:OPT9221

opt9221 无法设置读取 寄存器地址

我想将 opt9221设置为从机模式,但当我运行体素 SDK 程序 Voxel14RegisterTest.exe 读取 寄存器值时 ,我得到以下内容:

...\3dtof\voxelsdk\build\bin>Voxel14RegisterTest.exe -v 0451 -p 9105 -s 10411441038827 -r 5881 -i
警告:VoxelXUProgrammer:无法获取 XU 版本。
错误:VoxelXUProgrammer:无法设置读取寄存器地址0x5881
错误:VoxelProgramrBase:无法读取地址0x5881的寄存器
错误:无法读取寄存器@0x5881

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Voxel14RegisterTest.exe 可与名为 Voxel14的较旧电路板配合使用。 该板的 FX2固件实现了 UVC 协议、XU 是其中的一部分。 OPT8241-CDK-EVM FX2固件实现控制(I2C 寄存器读取/写入)和批量传输(数据)端点、因此不会响应 XU。
    请查看此链接中的"TinTin"示例代码、了解如何读取/写入 OPT9221寄存器。
    github.com/.../DemoApplications

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我个人建议将体素 SDK 与您自己的程序一起使用、而不是像素查看器。 使用函数 DepthCamera->set ("slave_mode"、const bool true");您可以根据应用程序使用任何示例。 只需将此行添加到您的代码中