This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:配置多个

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587124/tdc7201-configuring-multiple

器件型号:TDC7201

您好!

我想知道是否可以使用相同的 SPI 通道配置多个 TDC7201 IC。请尽快回复。

BR、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TDC7201使用 SPI 通信、可在总线上与其他 SPI 器件一起配置多个器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。
    如果我对多个 TDC7201使用相同的总线、它将起作用。它将具有相同的地址、因此我认为一种方法是使用不同的芯片选择。但每个方法都是
    TDC7201具有两个 CS 引脚、因此对于4个 TDC、总共将是8个。与使用8个 CS 引脚不同、还有其他方法可以执行相同的操作。