Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, LDC1614, LDC1314, LDC1312, LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614EVM 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 LDC1614、 LDC1314、 LDC1312、 LDC1612
我使用 MSP430F5529读取 LDC1614的输出值。 我发现、它大部分时间都会抛出正确的值、但它通常会输出"饱和值"(大约比我的实际数据大一个数量级)-这一点已通过感应解决方案 GUI 进行了验证。 我将寄存器设置为与 GUI 中的寄存器相同的值、我想知道有没有人知道为什么输出如此多的垃圾值。
Ron