This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:VI 不可执行-需要 LabVIEW 的完整开发版本?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586944/ldc1101evm-the-vi-is-not-executable---full-development-version-of-labview-is-required

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101

您好!

从版本安装软件、我收到以下错误(请参阅随附的)。

" VI 不可执行。  需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误"。

没有 LabVIEW 的完整开发版本、是否有方法进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您使用的是 Windows 7还是 Windows 10? Windows 7上的安装应自动处理 LabVIEW 运行时引擎。 如果您使用的是 Windows 10、请在安装 LDC1101 GUI 之前尝试安装 LabVIEW 运行时引擎。