This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:LMT70/LMT70A 信息

Guru**** 2617295 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LMT70A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587066/lmt70-lmt70-lmt70a-info

器件型号:LMT70

尊敬的德州仪器团队:

我正在寻找一个准确、明智且用户友好的系统、以便在跑步机上执行的受控训练课程中测量远距离跑步者的皮肤温度。 根据您网站上提供的信息,您的温度传感器“LMT70/LMT70A”可能符合我的目标。 但是、我想问您一些问题:

LMT70/LMT70A 传感器是一次性的还是可重复使用的?
除 LMT70/LMT70A 传感器之外、系统还需要哪些其他组件才能正常工作(例如模数转换器(MSP430?)、传感器充电器、微控制器单元(仍是 MSP430?)、数据分析软件等)? 由于 LMT70评估模块包括1个 LMT70和1个 MSP430、我是否应该假设这2个组件都是系统工作所需的?
传感器能否直接放置并使用正常胶带固定到皮肤上、或者是否有特定要求? 它们是否抗汗?
由于我还将在运行测量过程中使用 Wi-Fi 电刻系统、因此两个器件之间是否存在串扰风险?
请澄清上述各点为荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raffaele、

    我将对此进行研究并返回给您。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢。 我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMT70/LMT70A 传感器是一次性的还是可重复使用的?

    这由设计人员决定。

    除 LMT70/LMT70A 传感器之外、系统还需要哪些其他组件才能正常工作(例如模数转换器(MSP430?)、传感器充电器、微控制器单元(仍是 MSP430?)、数据分析软件等)? 由于 LMT70评估模块包括1个 LMT70和1个 MSP430、我是否应该假设这2个组件都是系统工作所需的?

    是的、EVM 是一个良好的开端。

    另请查看以下文档(非常重要):

    www.ti.com/.../tiduay7.pdf

    www.ti.com/.../snia021.pdf

    传感器能否直接放置并使用正常胶带固定到皮肤上、或者是否有特定要求? 它们是否抗汗?

    根据您的目标设计寿命...这将决定您需要多大的保护措施来使器件免受潮湿的影响。 您肯定不想用汗水短接引脚。

    由于我还将在运行测量过程中使用 Wi-Fi 电刻系统、因此两个器件之间是否存在串扰风险?

    任何模拟电路都对 EMI 和噪声敏感、因此是的。 这只是游戏的本质、因此您必须采用适当的布局进行设计。

    开尔文