This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:温度对超声波的影响

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586967/tdc1000-effect-of-temperature-on-ultrasonic-waves

器件型号:TDC1000

在夜间、在    无水流条件下、ToF 值为0到1纳秒、在中午之后、在  无水流条件下、我得到 ToF 值为1到5纳秒。

内部发生了什么?

是否有任何解决方案可以避免此问题?

请告诉我先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度变化导致的 Δ 飞行时间漂移可能表示传感器阻抗不匹配。 请参阅以下应用手册、从第7页开始在第6.1.2节中对这种现象进行解释、并提供了可缓解此问题的阻抗匹配电路的原理图。 www.ti.com/.../snia020.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    请告诉我 TDC1000数据表中的测量范围是多少?


    TDC 1000数据表中给出了8ms 的测量范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量范围以时间为单位、因为这是 TDC1000侦听回波的时间长度。 测量距离取决于声音传播的介质。 对于水(声速为1480m/s)、8ms 相当于单程11.84m、或5.92m、用于测量往返飞行时间。

    此致、