This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5023:DRV5023

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586954/drv5023-drv5023

器件型号:DRV5023

TI

   如果磁力为平方反比、磁传感器为何呈线性? 我需要一个磁传感器

反向方波输出电压。 TI 是否有人生产此类传感器?

           感谢你的帮助。

                 谢谢、

                        Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nelson、

    很抱歉、但我不理解您的问题。

    "磁传感器"始终通过测量其在传感器周围区域中产生的磁通密度的幅度来感应施加的磁场。 这些传感器不测量磁场产生的力。

    基本的行动原则是法拉第入职法。 因此、传感器的输出电压必须相对于施加的磁通量密度的变化呈线性。

    话虽如此、如果您可以分享有关您的应用的具体详细信息、那将会很有帮助。 最重要的是、您要测量的与施加到磁传感器的磁通密度有"平方反比"关系的是什么?

    此致、
    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nelson、

    正确的是、磁场强度会随距离的变化而非线性变化。 线性霍尔传感器只需将磁通密度转换为电压即可。 由控制器来解释它。 非线性变化与距离之间的关系将随磁体的形状和运动而改变系统间的关系。 如果控制器使用具有校准功能的查找表、则可以实现高精度。

    此致、
    关于